已回答假定已回答

关于AD2S1210的使用问题请教

mfee 在 2013-6-6 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2013-6-8提供

使用AD2S1210解码旋变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的旋变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高时却没有这个问题。经过试验发现原因应该是与AD2S1210和放大电路部分的供电电源有一定关系,使用不同的开关电源供电,会在不同的驱动电压下产生上述的问题。比如说采用1号开关电源,可能在400V电压100rpm下,就出现了角度读错的情况。但是换用2号开关电源可能在500V100rpm才会出现问题,或者转速更低的情况下才会出现问题。

我想请问芯片对于供电电源有什么要求?

就我上述问题应该在什么方向想办法?

結果