snail

【征文】+原创:AD603在嵌入式数字示波器中的应用

snail 在 2013-6-10 建立的討論區
最後回覆由snail於2013-8-30提供

一直对AD603情有独钟,因为它是典型的程控增益放大器,增益用分贝表示,则增益与控制电压成线性关系,压摆率为275V/μs。管脚间的连接方式决定了可编程的增益范围,增益在-11~+30dB时的带宽为90Mhz,增益在+9~+41dB时具有9MHz带宽,改变管脚间的连接电阻,可使增益处在上述范围内。相比于TI的VCA810,带宽上就稳胜不少。所以,在我的毕业设计-《嵌入式数字示波器设计》中就果断地用上了它。我的示波器分为输入耦合电路,衰减网络,信号调理和后续信号采集和处理。AD603在信号调理部分扮演着重要的角色。从衰减网络出来的信号需要就经过程控放大。我设计的程控放大电路如下:

 

052207.jpg

AD603有三种工作模式:当脚5和脚7短接时,AD603的增益为40Vg+10,这时的增益范围在-10~30dB。当脚5和脚7断开时,其增益为40Vg+30,这时的增益范围为10~50dB。由于示波器是尽可能把模拟带宽提高,所以让AD603工作在最高带宽的第一种模式——5脚与7脚相连。

 

焊接调试:

 

因为以前就用过AD603,对其震荡的问题头痛不已,后来我总结了问题所以,AD603对噪声以及控制引脚电压的稳定性特别敏感,所以处理好周围的噪声和控制电压就不会震荡了。果然,AD603在这次使用中,一直没有出现震荡问题。其中几个RC低通滤波器起到了重要作用啊。

最后实验出现了一个问题,波形有尖峰——

BOXING.jpg

检查电路焊接--没问题;

检查芯片是否使用错误--没问题;

检查各部分波形;最后定位在最后的输出运放的问题,当时使用的是OPA690,踩可能是这个芯片的使用不当造成,没有多少时间去追究是什么问题,直接换上最熟悉的AD8065,哎呀,谢天谢地,果然好了。

最后示波器做好了,赶论文,答辩,顺利评优。好开心。

下面是实物波形,AD603的放大效果还是很不错的:

052504.jpg

052509.jpg052508.jpg

 

感谢ADI,感谢AD603.。

結果