已回答假定已回答

AD9954求助

chyw12 在 2013-6-14 詢問的問題
最後回覆由ykpercy於2016-5-23提供

你好,

我正在使用贵公司的DDS产品AD9954,我只使用单频模式,设计电路图如下图所示。我使用的是串行2线方式,本来是用STM32芯片的SPI串行方式写,没成功,后来有使用通用I/O口GPIO模拟串行通讯时序。现在出现问题是寄存器控制字写进去后在输出端没有信号。我测了SYNC_OUT引脚,用正向偏置大概一点几伏的正弦信号,频率是1/4系统时钟,这样应该就是CFR2寄存器控制字肯定已经写进去成功了,但是在IOUT脚没有信号输出,signal_out端只用一个正5伏的直流电压。

我修改了三个寄存器值,寄存器设置为:

CFR1:0x00000040

CFR2:0x000084   //晶振25M,设置为16倍频

FTW : 按照芯片手册上公式计算

UPDATE都做了

希望贵公司能指点一下……

120.png

結果