已回答假定已回答

可变增益 衰减器 ADL5320

zmb3530 在 2013-6-14 詢問的問題
最後回覆由xlcwzx於2013-9-22提供

您好!

 

       我目前使用ADL5320设计一个小信号放大电路,但遇到点问题。

问题描述:当ADL5320输入信号在-40dBm一下时(输入信号为脉冲调制波,脉冲宽度在15ns,载波频率为850MHz),获得的输出信号非常理想,

但当我将输入信号设置为0dBm时,信号发生了明显的畸变,并且虽然我输入的是一个脉冲信号,但输出会出现俩个脉冲信号,第二个信号较第一个脉冲信号迟20ns输出,且幅度小于第一个信号。

        我发现此现象和输入到小信号放大器的输入信号幅度有关,故希望找到一个衰减器,此衰减器的特点是对幅度大的信号衰减大,对小信号衰减小。  请指教该如何实现此方案呢?

 

       谢谢!

結果