已回答假定已回答

AD9857单音模式输出正弦波不稳定

hasea 在 2013-7-15 詢問的問題
最後回覆由hasea於2013-7-17提供

AD9857系统时钟fsysclk=198MHz,配置AD9857输出21MHz,42MHz,一直到60MHz时输出的正弦波都很好,用频谱仪观察到的频谱也很好,但是当设置频率65MHz时,出来的正弦波完全失真,通过观测频谱发现在100MHz左右有个和65MHz输出幅度差不多的一个频谱!

我通过捕获sdo的数据,写入到AD9857的数据都是正确的,然后修改9857输出幅度,更改AD9857的内部寄存器的滤波器器设置,那个100MHz左右的频谱一直都有!不知道问题出在哪里!

另外还发现一个问题,就是当设置AD9857输出频率小于1kHz时出来的正弦波幅度很小!不知道是怎么回事!

烦请各位高手帮助解答啊!

先谢谢各位了!

結果