已回答假定已回答

ADCLK914输出功率过小,求指导!急!急!急!

csz726 在 2013-7-17 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-7-22提供

工程师:

你好!

   我们正在使用贵公司的ADCLK914BCPZ芯片为AD9789提供参考输入时钟,严格按照ADCLK914芯片手册和AD9789的DEMO板电路设计,发现ADCLK914输出功率过小,后对ADCLK914单独进行测试。测试方法如下:

1、用信号源给ADCLK914输入信号,信号输入端的连接方式如下图:

2、输出连接到频谱仪上,输出电路如下图:

 

在CLKP端有一个SMA母座测试点;

3、信号源输入的时钟频率2.4G,功率从-4到+4dBm的单音信号,频谱仪测试ADCLK914输出功率在-5dBm到-4dBm之间变化,用三个不同的电路板测试,现象无变化,重新购买不同批次的该芯片并重新焊接,现象无变化;

4、根据贵公司的数据手册中下图所示

 

ADCLK914的输出功率至少在15dBm,但是现在测试输出功率与数据手册相差甚远,仔细检查PCB,走线的阻抗及走线要求没有问题,所以请贵公司能否提供下相关的技术支持,谢谢!

 

結果