已回答假定已回答

8bit MCU SPI 读取AD9548 急急急急急急

pangjie375 在 2013-7-19 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-7-24提供

我用8bit MCU 通过SPI 读写AD9548寄存器,MCU的SPI是8位的,每次传送完一字节片选就拉高,而AD9548的SPI指令是16位的,请问我能不能用这样的MCU读取AD9548啊,我实验是不成功的。因为时钟8次以后有间隔,间隔时间也很长,这样可以吗???

附件是我的读写时序。

 

另外我也试验过一次读写过程中片选都拉低的情况,直到所有数据传输完成才拉高片选,还是不行。

 

 

我又使用IO口模拟SPI总线,波形如附件下划线—2部分,还是收不到数据,请给指点一下,谢谢。

結果