已回答假定已回答

求解subck信号

oei_清风 在 2013-7-18 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2013-7-22提供

最近调AD9923A,有几个信号一直调不出来,主要是SUBCK信号,求助LI 帮忙看看。

在手册44页 有SUBCK的两个信号组合:XSUBCK 和 XSUBCNT;

第一个信号XSUBCK 这个没有在手册上看到具体在哪配置,配置地址;

第二个信号XSUBCNT信号在45页有详细讲解,但是调试过程中,由于缺少可参考的第一个信号,所能测得SUBCK信号,波形一直跟XSUBCNT有很大差别:1,XSUBCNT的第二条跳变位置太大,整个输出的SUBCK信号是随机的看不到规律。 2,XSUBCNT信号的极性设置也直接影响SUBCK的输出波形。

 

还有RG信号,这个信号经0.1uf电容接到icx274 CCD的RG管脚,上电过程中这个角的电压会被抬升到12v,调点后然后就没有输出了,请问应该怎么解决,电路上应该经过什么处理?

結果