已回答假定已回答

AD736 ±5V供电,短接输入到地,刚上电,输出有1mv左右电压

haijianwei2009@163.com 在 2013-7-23 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2013-7-30提供

全屏捕获 2013-7-23 上午 112540.jpg                                                                                               AD736 ±5V供电,短接输入到地,刚上电瞬间,输出有15mv左右电压,然后快速下下迭到2mv左右大概30s左右,此电压慢慢减小到零,那位大侠知道此电压如何消除?谢谢

 

还有一个问题,AD736手册里,关于精度的描述见下图,看的不是很明白,假设理论输出读数是50mV ,那么实际输出是50±0.3mV还是50±50*0.3%???

結果