已回答假定已回答

关于AD5735为什么会烧毁?

guofc 在 2013-7-26 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2013-8-2提供

ADI工程师您好:

     我是北京天时前程自动化工程技术有限公司的研发工程师,现在应用ad5735时遇到了如下困难:

 

故障原因

电路按官网提供的AD5755参考电路做的,我们用的是AD5735,现在生产20套做老化测试,老化到第三天时,板子没有问题,第四天上午时,关了一次电源,20分钟后上电,板子没有出现问题,下午,又断了一次电,20分钟后上电,有6块板子不工作了,检查发现AD5735的VCC与GND之间短路,但是拆掉电路中10uH的四个电感,VCC与GND之间不短路了,把电感剥开后,发现电感线圈绝缘漆已坏,换掉四个感,短路依然存在,再换掉AD5735电路才恢复正常,6块板子故障一样。

测试电路:

1、     电源采用24V,经LM2575输出5V/1A给AD5735供数字部分,24V再经DCDC输出+/-15V—1W给模拟部分供电。

2、     测试时量程设置为0-20mA,输出为0mA,空载,环境温度大约40度

3、     10uH电感采用Ø6,1.3A

4、     电路图见附件。

5、     软件上INT_ENABLE使能,DC_DC使能,其余设置为默认。

分析:

1、是否电感电流太小,导致芯片损坏,官网电路中的XAL4040-103直径是多少,电流是多少的。

2、是否+/-15V功率太小造成的?

 

附件

結果