已回答假定已回答

AD5325的4路输出电压有时候会互相影响

pgy123 在 2013-7-30 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2013-8-5提供

我现在通过AD5325输出电压。80%它都可以正常输出电压,可是现在发现了一个问题:

比如A路输出0.3V,之后保持A不动,控制B路输出,B路随机改动,改过几次后会发现A路的电压也跟着在变,而且输出的值和B路的值是一样的。我们通过示波器抓数据,抓出来的数据并没有问题。为什么A路就跟着改了呢。

麻烦大家帮忙提示一下,围着它转了几天了。

結果