已回答假定已回答

ad9910波形抖动寻求帮助

ximuyi 在 2013-8-1 詢問的問題
最後回覆由xlee於2015-10-13提供

你好,以前AD9910不能输出波形是因为SPI没有调通的原因,经过调试,AD9910已经能够实现单频及线性波形输出,但是经过这个月的仔细调试后,发现现在还有2个问题,请帮忙看看:

1、单频输出的波形,不管是20M的输出,还是100M,200M,用100M带宽的数字示波器来看,都发现有上下抖动的现象,但用150M带宽的模拟示波器来看,却没有这样的抖动,波形都很正常。另外,用频谱分析仪来看200M的正弦波,波形也很正常,如图1所示,不知道为什么就数字示波器看到的波形抖动?

QQ图片20130731002135.jpg

                             图1 频谱分析仪看到的200M单频输出

PS:

20M的正弦波波形输出视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNTg5NjAxNzYw.html

100M及80M的正弦波波形输出视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNTg5NjExODYw.html

 

2、现在测试单频输出,100M的正弦波幅值是400mV,200M的却只有200mV,打开反sinc之后,两者的幅度都降低了点,但还不能达到同一幅度值,请问该如何调试使单频输出的幅度值一致?

 

请帮忙看看这两个问题的原因,我们调试一个月了,还是没有什么头绪,非常感谢。

 

增加点: PLL_LOOP_FILTER上接的电阻电容值为R1=51欧,C1=200nF,C2=22nF 晶振使有有源晶振20M

結果