已回答假定已回答

求助,AD9850工作一段时间实效原因

lijian5401 在 2013-8-11 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-8-13提供

我使用DSP2812来控制AD9850,DSp2812的GPIOB口作为控制端直接接入AD9850,AD9850采用3.3V供电,晶振100MHz在调试过程中,AD9850输出波形正确,峰峰值600mV+,但是执行一段时间(10min-1h不等)后AD9850的输出就没有了,能不能帮我分析一下原因

結果