已回答假定已回答

AD9914开机启动问题

dsx058117@163.com 在 2013-8-16 詢問的問題
最後回覆由qsjlding於2015-7-31提供

我最近在使用AD9914芯片时出现这样一个问题,9914使用的是2620MHz和3200MHz(使用两个时钟都出现这种问题),输出频率是194-316MHz(2620MHz时钟)和595-950MHz(3200MHz时钟),输出频点是正确的,但是在刚刚打开电源启动芯片的时候,有时候出现这样的情况:底噪抬高,相位噪声恶化,中心频率正负20M处抬高了一大截,而且出现这种问题时会有很多飘逸的杂散。但是有时开机启动又是正常的,出现问题和正常开机启动的几率大致一样,请问这个问题是怎么回事啊,我用的是ETC1-1-13巴伦,这个是硬件问题还是软件问题呢。

結果