已回答假定已回答

AD7794 烧坏问题

benbenwhy 在 2013-8-21 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2013-8-27提供

采用AD7794做五路测温。采用四线制接法如图,我的原理图与下图的区别只是没有模拟输入端串联的2个1K电阻,以及并联的3个电容。测试时,IOUT1输出为210uA。将RTD的1,2脚短接,3,4脚短接,分别接变阻箱两端,可测的较为准确的数据。

问题是:五路测温,采用模拟开关ADG608做切换。测试时,其中有一路RTD的1,2脚短接,3,4脚短接,然后不接变阻箱,AD7794短时内就发烫,烧坏。请教一下问题出在哪?

之前调试的时候也烧过几次,可能是1,2,3,4接反。以前用AD7712时,就算接反了也不会烧坏。

1.jpg

結果