已回答假定已回答

请教关于AD9510的问题

zhaosg 在 2013-8-22 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-8-28提供

    最近在调试的一个电路板A中使用了AD9510,调试过程中出现了一些问题,很是困惑,请教一下大家:

     按照设计,AD9510的OUT0、OUT1使用LVPECL输出,OUT2,OUT3不使用,OUT4、OUT5使用LVCMOS输出,OUT6、OUT7使用LVDS输出

1.OUT2、OUT3无法关闭,即使在配置字中选择了Disable,仍然有输出,频率为CLK2的一半;并且OUT2的输出信号Vpp达到4V左右,OUT2B无输出,OUT3、OUT3B输出Vpp也达到4V左右,这些信号与LVCMOS类似。

2.OUT5、OUT6无论如何配置,始终没有信号输出,保持约2.7V的直流电平。(包括将延迟模块Disable)

3.手头有一块旧的载有AD9510的基站电路板B,AD9510的OUT0~OUT7均有输出。将其配置字原封不动加载至电路板A中,OUT5、OUT6仍然没有输出。将电路板A和B的AD9510交换,现象依旧,排除芯片问题。观察电路板B,发现其OUT2、OUT3是使用单端输出,而不是Datasheet上要求的LVPECL方式,其输出信号Vpp也达到4V左右,觉得很困惑。电路板B是淘来的,没有任何技术资料,所以不能提供更多的信息了。

     以上是调试AD9510遇到的困难,不知各位有什么心得可以提示分享一下,先谢过了!

結果