已回答假定已回答

AD9142的数字域采样率(DCI)最大可以是多少(800MHz or 250MHz)?

ustcer 在 2013-8-25 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-8-28提供

首先,在AD9142的英文版datasheet里面,第8页提到:

1.png

就是说,使用2x Interpolation Mode时,DAC  CLOCK 最大500MHz,则DCI最大250MHz。

 

但是我们实测发现,使用2x Interpolation Mode时,DAC CLOCK可以工作在1.6GHz,此时DCI=800MHz

(我们使用DPG3驱动AD9142-M5375-EBZ,把开发板上AD9142的I、Q输出端通过改变焊盘的的短接方式直接输出到SMA头,使用DPG3生成一个从10MHz到400MHz的扫频信号,并分配到AD9142的I通道,观察其频谱)

2013-08-20_Chirp_Pulse_From_10MHz_to_400MHz_Multi-Nyquist-band.png

2013-08-20_Chirp_Pulse_From_10MHz_to_400MHz.png

可见,AD9142输出了10MHz到400MHz的扫频信号。

请问,AD9142datasheet上的250MHz作何解释呢?我们这个测试是否能说明AD9142在2X模式下,可以工作在DCI=800MHz的条件下?

結果