已回答假定已回答

AD9642高速采样数据奇怪的问题

trueleven 在 2013-9-3 詢問的問題
最後回覆由TXC於2017-1-4提供

设计了一个ADC电路,使用ADA4930-1放大器和AD9642-210BCPZ,芯片采样率在210M,在放大器输入端加3MHZ正弦波输入信号,测量放大器输出基本正常且为正弦波。

FPGA控制AD9642-210采样时,没有通过SPI控制AD寄存器,当FPGA给时钟信号为70MHZ或更低时,采样数据显示正弦波信号,当提高FPGA采样时钟,超过80MHZ,如下图的120MHZ时,正弦波形在过零点位置出现一个大的突变。

 

后来尝试调整过DCO,没有什么变化。ADC闪码可能会出现类似的波形信号,但应该不会这么有规律。

什么情况下可能产生这种波形的原因(如下图所示),求专家指点!

附件

結果