已回答假定已回答

AD9957的SNR和ENOB如何测试。

yangjiazh 在 2013-9-5 詢問的問題

DSP芯片6416控制9957,spartan6芯片对FPGA并行传输数据!能够控制9957自身出单载波,或者在QDUC模式下出扩频码或者是单载波。我们目前的测试仪器是有安捷伦的频谱仪。

现在的测试方法是用DSP控制AD9957自身出单载波,使其功率达到最大约为(1.54dBm),然后再测试该单载波的信号噪声。测试方法如下:

接入单载波到频谱仪,然后调整分别率RBW和span使其低噪处于稳定没有明显变化,这样测得其信号噪声为-77.8dBm左右;

然后再根据SNR=20㏒(S/N)这样计算出来SNR=79.34

而ENOB=(SNR-1.76)/6.02=12.8

不知道这样测得的SNR和ENOB是否可靠,还有没有更加合理的测试方法。

谢谢您,请指正!

結果