已回答假定已回答

关于AD8367的DETO管脚电压问题。

Velarn.Song 在 2013-9-9 詢問的問題
最後回覆由zrk787於2013-10-7提供

您好!

    我按照数据手册中的原理图做了一块PCB,但在调试过程中发现DETO管脚电压一直在2.5V左右,并不符合0~1V的电压值,之前也翻阅过几篇有类似问题的帖子但都没有给出明确答案,现在我的测试环境和数据手册中一样,输入输出均未接入其它电路。此时的DETO管脚电压一上电就上升到2.5V,请问这是什么原因?是否和PCB的布局有关系呢?

 

    补充:当把Gain和DETO断开并单独给Gain一个恒定电压时,AGC工作正常,现在的主要问题就是DETO的管脚电压问题了~

 

    请各位专家给点意见啊~

結果