已回答假定已回答

ADF4158负极性问题

desinr 在 2013-9-10 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-10-15提供

Fref=10MHz

寄存器数据依次:

R7:7

R6:6

R6:800006

R5:5

R5:800005

R4:01800004

R3:3

R2:0F108002

R1:01890001

R0:3017C020

结果为:锁定,但是相位噪声很差,见附图。

保持其他不变,改R4:00000004,失锁;

另在R2=1F108002时均失锁。

 

保持其他不变,改R2:0F408002(R1、R0作相应改变),锁定,但相位噪声稍差,1k、10k不到90;之后更改R4为:00000004,失锁

保持其他不变,改R2:1F408002(R1、R0作相应改变),无论R4为00000004还是01800004,都是锁定,相位噪声同上,只不过10MHz谐波出现在±10MHz、±20MHz幅度不太一样。但是注意到R2 DB28 手册写道 It cannot be used if the phase detector polarity is set to negative.

IMG_20130910_142627_372.jpg

結果