已回答假定已回答

关于AD9957技术手册上的一些疑点

专业吃人的潘妖怪 在 2013-9-10 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-9-18提供

AD9957技术手册上有两个指标性能图例,一个是单音模式,一个是qpsk模式,现在我就特别疑惑qpsk模式下的指标。我的理解是这样子的:

qpsk,符合速率7.8125Mbps,4倍过采样升余弦,滚降系数0.25,载波102MHz,插值滤波系数8,参考频率1GHz。

我这样子做的:

我用用信号源给他提供1GHz的参考时钟,profile0的16进制为0E(地址)+20ff0000xxxxxxxx,20意思是8倍插值,反cci和频反转默认,相位不偏移,xxxxxxxx是频点102MHz,前面的三个寄存器都用默认值0x00/0x01/0x02,按照这个配置,它的pdclk输出是62.125MHz。我的数据流是15.625Mbps,串并转换后I和Q正好是7.8125Mbps,然后对IQ进行编码,再进行滚降滤波,最后送到AD9957。我滚降滤波器的时钟是pdclk的二分频32.0625MHz,我这样子做正确么?可是我的输出没有手册上那么好的频谱啊,频谱仪是好的。而且干扰很大的说。。。。。我把原始数据流降到10Mbps,载波降到20MHz,参考频率也降,其他不变,输出的频谱带宽只有预想带宽的一半了,而且频谱两边还有两个尖牙,好难看的说。

问:我哪一步有问题了?

結果