已回答假定已回答

有一些关于AD9957的DAC插值模式的疑问

专业吃人的潘妖怪 在 2013-9-10 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-9-18提供

我在使用它的DAC插值模式时,手册上面说插值率可以更改的,我怎么找不到相应的寄存器呢?还有,输出比例因子OSF它说不应设置超过1,可是我也找不到相应的寄存器啊。最后,发现profile寄存器的配置好像跟插值DAC没有关系吧?我用matlab量化一个正弦波至于FPGA中,用FPGA驱动AD9957,结果出了个奇怪的波形,如图。怎么办?寄存器CFR1,CFR2,CFR3配置为默认值,只把工作模式改为DAC插值模式。matlab里昂量化公式为

y=2^17-1+(2^17-1)sin(0:2*pi/100:2*pi-2*pi/100);y取整后存于mif文件中。可是出出波形。。。悲催啊

結果