已回答假定已回答

ADUCM360在使用中的问题,望解答,谢谢!

LeoQian 在 2013-9-10 詢問的問題
最後回覆由bomlulu於2016-4-20提供

已经使用过该产品的评估板,现在IC已经使用在产品样机中,问题1如果不解决产品将完成不了功能,无法使用。问题二感觉是个BUG。

1. ADC采样速率达不到DATESHEET的描述?

问题描述:

单次采样,用示波器截图,速度并没有达到3.9K的速率,PAGE27 ADC CR SENTINTIME1毫秒采样是极限,0.5毫秒是理想的。

//打开斩波,则采样周期变成1.42毫秒左右

//关闭斩波,采样周期820-880微秒左右

//关闭sin4x滤波,采样周期变成650-660微秒左右

//如果打开RAVG2的话,则从上面的650微秒变成了820微秒左右

//再打开SINC4EN的话,变成950微秒左右

//关闭RAVG2,时间变成820微秒左右

//打开斩波,关闭SIN4C,则周期变成1.1毫秒左右

 

已经多次试过最新版本的示例程序,但是问题任然。

 

 

2. 芯片如何解除死锁问题?

芯片里面的程序将UCLK设置成了片外的32.768晶振,但晶振没有启动,就再也无法使用JLINK进入,请问怎样能够擦除程序?

芯片上电后就开始执行内部程序了,然后就卡死了(忘打开外部晶振了,然后又将UCLK设置成了外部晶振),形成一种死锁了。

你的JLINK的版本是?我用的是4.4版本的。

我试过用信号发生器发生32768的信号送给外部晶振引脚上,也无法进入。

以前AVR有个锁定的问题,但还是有解决办法,就是外部提供时钟源。

 

以上两个问题困扰了两个月之久,望ADI给予支持!也可以直接联系我,林工:15926477331,感谢!

結果