已回答假定已回答

关于AD7763官方评估板上输入电压范围的疑问

舞风之依 在 2013-9-11 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-9-16提供

ADI工程师:

   您好!

   现在开发一个项目用到了贵公司的AD7763 ADC转换芯片,现在有个问题想请教一下。

   AD7763外围电路配置:

   根据官方评估板的电路进行搭建,Vref=4.096V.

   输入电压范围计算过程:

   1、经过内置差分放大器,增益为0.655,共模电压为Vref/2=2.048;

   2、经过ADC内部增益放大器,增益为1.25;

   那么最大输入设为X,则:(X*0.655+2.048)*1.25=4.096;则X=1.8732 V;则输入电压范围为:±1.8732V。

  

   问题如下:

   如果此公式没有计算错误,那么如果调整了内部增益放大器的增益(寄存器值0XA000表示1.25倍,寄存器值0X8000表示1.00倍)为2倍(寄存器值为0XFFFF),那么

(X*0.655+2.048)*2=4.096,那么X的值为0V,这样就无法输入任何电压值,这样就没有任何意义了。

   不知道我的分析是否有错误请予以回答。

   谢谢!

結果