已回答假定已回答

DA+运放,运放的输出直流电压高怎样调低?

liukai 在 2013-9-14 詢問的問題
最後回覆由zrk787於2013-9-17提供

我用的DA是ad1934,运放是ADA4841-2,附件中第一张是我的系统图,BF518----AD1934----ADA4841,ad1934转换完毕后接入ada4841。第二张是AD1934,第三张是ADA4841电路图。

我们DA转换的是心肺音频信号,DA转换输出的信号如第四张图片,我想把信号放大,调整的的电阻如第三张ADA4841电路图中的R25 和R31,最开始这两个阻值都是10k,因为声音小我把他换成了12k和20k,12k的如压缩包12k.zip,我用示波器测量的是out端点上的波形,黄色的为调整为12k的输出波形,可以看到直流电压比10k的高了0.4v;后来又调整电阻为20k,如压缩包的图片20k.zip。黄色线为调整为20k的out输出波形,直流电压为4.4v,波形出现了幅值削顶。

我想基于这个ADA4841的电路怎么降低这个电路的直流电压?

附件

結果