已回答假定已回答

关于EVAL-ADAU1761Z和数字麦克风问题

heiwushi 在 2013-9-26 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2013-9-27提供

      手上有一个音频编解码板EVAL-ADAU1761Z。现在有一些问题请教大家:当它连接到我们的测试PCB(板上只有一个数字麦克风前置放大器)。我们的测试芯片的输出是一个比特数据流。因为只有一个数字麦克风测试芯片,在测试PCB上L / R选择端直接接地,EVAL-ADAU1761Z上的J4接头的LRCLK脚没有连接。

      我在EVAL-ADAU1761Z板上设置如下:

            1.采用外部时钟工作模式,时钟发生器连接到J6的MCLK

            2.连接J4的SDATA、BCLK、GND、DVDD到测试PCB,

            3.设置S5到中间。

     我用示波器观察测试PCB板数据输出,有正确的数据输出。可是在音频编解码板EVAL-ADAU1761Z不能得到正确的 DAC输出。

     我尝试了示例项目的“adau1761_basic_stereo_inout”,可以有正确的模拟输入和输出。

     我附上我做的简单的程序。烦请帮我检查一下,帮忙分析分析是sigmastudio上配置问题还是评估板的设置问题?

 

    万分感谢

結果