黑子731

如何提高AD 采样精度(ZT)

黑子731 在 2013-9-30 建立的討論區
最後回覆由feel於2013-10-9提供

如何提高 AD 采样精度

 

 

(主要针对高精度测量类的 AD)

 

 

 

 

1:参考电压需要足够精确,推荐使用外部高精准参考电压.

 

 

 

 

2:如果 PGA 可调,增益系数一般是越小噪声越低.

 

 

 

 

3:一般最好用到满量程,此时 AD 精度不浪费.

 

 

 

 

4:如果有偏置,需要进行自校.

www.symcukf.com

 

 

5:请注意在使用 DEMO 板调试时,会由调试口导入 PC 噪声,由信号连接线导入外部噪声,因此建 议使用屏蔽电缆传输信号.

 

 

6:板上注意模拟电源和数字电源,以及模拟地和数字地要分开,减少耦合噪声路径.

 

 

7:使用差分输入可以减少共模噪声,但是差模噪声会增大.

 

 

8:如果是片内集成 AD 的 MCU,支持高速时钟,如果不影响性能,内部工作时钟越低,对您的 AD 采样引起的干扰越小,如果是板上就需要注意走线和分区.

 

 

9:信号输入前级接滤波电路,一般一阶 RC 电路较多,注意 Fc=1/1000~1/100 采样频率,电阻和电容的参数注意选取.信号接入后级接滤波电路最好采用 sinc 滤波方式.注意输入偏置电流会限制您外部的滤波电阻阻值的大小. R x Ib < 1LSB.

 

 

10: 和满量程之间的关系.

 

 

11:AD 分为很多中,SAR,FLASH,并行比较型,逐次逼近型,Delta sigma 型,一般是速度越高, 精度越高越贵,所以针对不同场合不同成本不同要求分别选用.

 

 

经验数据:做到以上几点,您的分辨率会提高好几位.

結果