ADIForum

[ADI微博问答精选] 请问是否有用软件控制电阻值的电位器?

ADIForum 員工 在 2013-9-30 建立的討論區
最後回覆由孙治国於2017-1-19提供

微博网友@ Icey_P问:请问是否有用软件控制电阻值的电位器?看资料说数字电位器内部使用MOS链接,不适合做纯电阻元件?是否是这样的?我需求一个电位器,使用软件控制其阻值,阻值分布在小于1Ω到1KΩ之间,请问有没有合适的芯片?

 

ADI专家回答:ADI 有软件可控的数字电位计(见http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html)。但是,数字电位计一般不用在这么低的阻值调节上。

 

微博链接:http://weibo.com/1897396401/A7UeEekdY

結果