已回答假定已回答

[ADI微博问答精选]有关电压反馈运放带宽的问题

ADIForum 員工 在 2013-9-30 詢問的問題

微博网友@ Icey_P问:一个电压反馈运放的带宽是100MHz,是不是说我在增益为1的情况下,最大能处理的正弦波信号为100MHz?那我如果输入一个100MHz的方波信号呢?我在测试180MHz带宽时,当输入20MHz的方波信号时,输出波形就会变差。能帮我解释一下吗?

 

ADI专家回答:对于方波信号,其带宽相当于基波频率以及多次谐波的叠加,因此对于20MHz的方波,实际带宽会很宽。您需要选择更大增益带宽积的运放。

 

微博链接:http://weibo.com/1897396401/A70uSc4iZ

結果