已回答假定已回答

ADIS16405 Input Clock设置问题

jr9910 在 2013-9-27 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2013-10-10提供

ADIS16405手册的14页,关于Input Clock Configuration是这样叙述的:“The input clock allows for external control over sampling in the ADIS16400/ADIS16405”,没有找到更为详细的叙述。结合table2和figure4的时序,是否可以这样理解,在GPIO4输入同步脉冲,可以触发传感器的内部采样电路进行采样量化等处理,经过t2时间,传感器的采样数据反映到SPI总线上。也就是说GPIO4可以作为一个触发信号,假设该信号的周期是100Hz,那么传感器输出各个轴将按照100Hz来输出?换句话说,能否利用外部的触发来实现传感器的采样?

結果