已回答假定已回答

还是AD7794发烫烧坏问题

benbenwhy 在 2013-10-10 詢問的問題
最後回覆由shangjihui@astropulsion.com於2013-10-17提供

两个月前发过一个帖子,提了下AD7794烧坏的问题。一开始烧坏好几块片子,当时也没做了什么改变,自己就都好了,结果也很稳定,在120°高温下测试温漂也很小。

现在根据实际需要,改版了,但基本原理和之前也是一样。做了六块板子,3块调试过程中烧坏,3块能正常使用。后来能正常工作的3块板子中,也有出现发烫现象,工作中也容易受干扰,比如ADC停止不工作,复位后又能正常工作。

希望能帮忙解决下以下两个问题:

1AD7794芯片发烫烧坏,问题出在哪?感觉相比AD7712显得很娇气,AD7712可能不工作,但不会那么容易发烫烧坏。

2AD7794为什么好好的正常工作时,受了点干扰后,就停止工作了,原因在哪。

 

附上电路原理图,如需要可以上传PCB图。

采用3AD77945路温度采集。一片AD7794做两路温度采集。以第一路采集为例,恒流源IOUT1流过PT1000铂电阻和参考电阻Ref1AIN1PT1000两端电压,REFIN1Ref1两端电压,然后做比值。其他四路也都一样。单独的恒流源,单独的参考电阻。未命名.JPG

結果