-eee

关于AD620(ZT)

-eee 在 2013-10-10 建立的討論區
最後回覆由zw_whu於2013-10-23提供

仪表放大器AD620在现今的电路设计中运用越来越广,内部经典的三运放结构有效的减小了共模输入的干扰。但在实际的运用中有一些问题值得注意。

  1. 1.大家都知道,放大器的输出电压范围取决于其供电电压.但是,在AD620的使用过程中,更值得注意的是它的放大倍数的线性度受电源电压制约这一点。+5v-5V供电时,线性度只在-3.6V~+3.6V间。提高供电电压,可以扩宽线性区。ad620接法.doc
  2. 2.共模输入对输出为负这一区域的放大倍数线性度有较大影响。当共模输入为负的1v左右时,在+5v-5v供电之下,负向输出的线性度只能达到-2.4v左右。这一点要特别注意。一般在使用AD620时都忽略共模问题,一味使用提高电源的方法来改善线性度是不行的。
  3. 3.AD6205脚的作用只能上拉/下拉输出电压。5脚作为参考端,一般情况下接地。当需要运用5脚拉高或降低输出时,可以接某一参考电压。但在这种情况下,要注意放大倍数的线性区不会因为5脚的改变来变化。例如+5V-5V供电,5脚接地时,输出超过3.6V都为非线性段;当5脚接+1V时,不要认为此时输出超过+4.6V+3.6V+1V)才线性,这是同样是超过3.6V都为非线性段。

 

还有一点提醒大家,市面上十几块钱的AD620都是次品,最好用好的AD620,不然。。。。

 

问: 我最近想用Ad620作一个可调节增益的放大电路,后面接16位的ADC,所以对放大电路的精度要求挺高。使用模拟开关调节增益电阻达到增益倍数的改变。

问题是: Ad620的输入不为差分信号。我测量的信号输入为单端信号,我将IN+单端信号的信号端IN-传感器GND”,输出为单端电压信号,ref输出接地(和传感器GND连接)。但是我不知道这样接是不是不好?可能共模误差大。有没有更好的设计方案。如何降低共模误差?输入就是两根线,一个是传感器信号线,另一根是传感器地线。如果IN-接地,则IN-上的共模干扰信号会直接接到地上减弱,而IN+上的共模干扰信号依然存在,则AD620输出不能降低共模噪声。 可不可以将输入浮空,也就是将IN+单端信号的信号端IN-传感器GND”,但是传感器GND” Ad620供电的地相互隔离,ref输出接电源地。这样输出信号为IN+IN-的差值,如同差分信号一样可以降低共模干扰。但是两个地电位不同,应该会出现问题,如何才能实现如上的思路。如何保证IN-接的地和真正的电源地接近,同时IN-上的共模噪声依然存在(IN-地和ref引脚接地之间隔离”),这样AD620的输出可以最大限度的降低共模噪声。   这种设计需要注意什么?如何才能提高信号精度,因为后面是16位的AD

答: 楼主提的问题实质上是如何实现一个单端信号与差分信号的转换问题。这个问题非常普遍。问题的关键楼主已经清楚地表述了: IN-接地,则IN-上的共模干扰信号会直接接到地上减弱,而IN+上的共模干扰信号依然存在,则AD620输出不能降低共模噪声。 仔细分析这个问题,发现我们只要搞清楚AD620是否可以单端使用就可以了。可以把问题分成两种情况看一下:
a
)如果AD620IN-可以直接接地使用。因为传感器输出是一个单端信号,本来就有一端是地,如此接法实质上就是把传感器和测量电路这两个系统共地而已,不存在不能降低共模噪声这样的问题。当然前提确认IN-引脚是否能够直接接地就可以了,这是AD620自身的问题,与传感器无关。
b
)如果AD620IN-不能接地使用。可以考虑把传感器的单端信号通过一个差分放大器转换为差分信号即可。 因此,我觉得只要测量电路可以接收单端信号就可以了,接法不是问题的关键。

結果