ADIForum

[ADI微博问答精选]多级放大的放大器该如何选择

ADIForum 員工 在 2013-10-16 建立的討論區
最後回覆由zwm於2017-1-13提供

ADI微博网友@小究同学: 选前置放大器的时候,看到有一部分放大器是ADA打头的,似乎都比较新一点,是不是这样子的呢@ADI亚德诺半导体

 

ADI专家回答:大致来讲是这样的。如果要用到ADI 的运放芯片,请与我们联系,帮您推荐合适型号。

 

ADI微博网友@小究同学:目前的要求是这样,当作超声波探头的前置放大器使用,输入信号为微伏级、双极性信号,单端输入,希望放大器的输入阻抗要大,带宽大于20MHz,计划采用多级放大至1Vp-p左右,经过滤波后,通过AD8036输出箝位,再通过AD8138驱动AD9480进行AD转换,那前置放大部分,多级放大的放大器该如何选择呢?

 

ADI专家回答:主要是计算好每级的增益,选择增益带宽积合适以及噪声低,drift小的放大器。对于高频的小信号,直接通过运放去处理的话,噪声以及drift的存在很难提取有用信号。可以考虑射频放大器。

 


微博链接: http://weibo.com/2076948101/A3Cg0EnIx

結果