已回答假定已回答

AD9854输出信号问题

Fly98 在 2013-10-19 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-5-14提供

小弟最近使用AD9854芯片,根据手册上的电路原理图,手工做了一个PCB板,主要参数:外部时钟30MHz有源晶振单端输入,内部PLL倍频到270MHz,控制信号输出频率为40MHz,但是输出信号确包含其他频率的杂散信号,示波器测量信号如下图所示,

1、从图可以看出信号包含240MHz信号和300MHz信号(估计是时钟的干扰),问这两个信号如何产生,如何解决?

2、输出信号的80MHz杂散要不要去除,(频谱上不是很明显)

img_20131015_172449_副本.jpg

結果