已回答假定已回答

关于ad9942的一些疑问

goodlucc 在 2013-10-25 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2013-10-28提供

    最近再设计一个关于ad9942的系统,在查看数据手册时发现一些问题,希望论坛里的高手可以予以解答

1.关于GND的设计

  ad9942支持双通道,有A B 两路,为防止两路之间干扰,我打算给A B  两路分别使用一个GND,GND_A与GND_B之间使用0欧姆电阻相连,为了减小   A  B之间的干扰,但数据受的上给出的关于GND的推荐是使用一个GND,不知道我的这样的设计有没有问题

gnd.jpg

2.关于CLPOB PBLK  的一些问题

我目前大致理解里它们几个的作用,但是还有一些小小的疑问,直接上图

2.jpg3.jpg

为什么是四路控制,我自己感觉一个,四个的作用是什么?

3.关于H COUNTER的作用?H COUNTER在哪里可以用到,还有问什么是咱第七个时钟周期清零

4.jpg

4.关于HD_X和VD_X的作用?如图

5.jpg

HD_X和VD_X由ASIC提供给AD9942,并没有直接提供给给CCD,我的问题是如何实现CCD输出数据和HD_X/VD_X的同步,还有HD_X/VD_X具体起到什么作用,ad9942通过 H1A TO H4A, RG_AH1B TO H4B, RG_B于CCD进行同步,已经可以控制CCD产生数据,为什么还要使用HD_X/VD_X

5 .HBLK作用疑问?HBLK的作用是什么 ?是线消隐吗?那么有帧消隐吗 ,如果有如何实现的?

7.jpg

求大神指导,谢谢。

附件

結果