已回答假定已回答

ADM1186 Application Diagram

Jacky-chen-2 在 2013-10-28 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2013-10-29提供

Dear Sir:

我看下ADM1186 Datasheet 发现到应用线路与EVAL-ADM1186-1EBZ /EVAL-ADM1186-2EBZ都发现到OUT1~OUT4 都必须去控制一个LDO IC 然后再输出到後端的Power IC Enable Pin (Figure 1),如果我今天有空间上的问题我可以直接把ADM1186 OUT1~OUT4直接去控制我后端的Power IC
Enable Pin吗?(如图Figure 2),例如:ADP5052 EN1~EN4, Or ADP2386....etc

 

另外Figure 2 这样的线路设计可行吗?有哪些需要修改或建议的事项

 

Figure 1:ADM1186 Application Diagram

Figure 2:我的原理图设计(EN1~EN4直接与后端Power IC 连接)

 

 

Best Regards,
Jacky

結果