已回答假定已回答

AD8302的输出不改变

shengzhjn 在 2013-10-29 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-11-1提供

2013-10-29 16 44 25 (2).jpg

我想请教一下,我电路按照datasheet评估板上的电路,参照AN-691笔记13-15页关于AD8302在低频下工作的电路,Cc=10uF,CFLT=1uF,R1=R2=52.3欧姆,如图所示。测试时两路输入信号幅值50mV.频率1KHz,可是我在测试的时候发现输出VMAG=60mV,VPHS=900mV,我改变两路输入信号的相位差,发现结果不变,这是怎么回事?我前一个芯片测的结果是5V,结果换了芯片发现原先的芯片的确坏了,可是这是全新的芯片测出来的,结果变成了这样,好郁闷啊,急求解答!!!

結果