已回答假定已回答

AD9788开发板的使用

yangjiazh 在 2013-11-2 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-11-11提供

公司最近采购了一套AD9788的开发板,在使用时发现不能够产生驱动AD9788的时钟信号。开发板上的时钟在J1口输入参考时钟到AD9516,然后由9516输出到AD9788,采用了正确的跳线方式,却任然得不到ad9516输出的时钟。怀疑的问题:

1、是通过AD9516_SPI_AD9788_79A_EVB.vi组件,采用USB线与PC 联机,控制ad9516。怎样判断已成功连接;

2、输入到AD9516的参考时钟有什么要求,功率或电平多少,频率有没有要求?

3、控制AD9516的Lab View组件如何设置。

附件中上传了打开AD9516_SPI_AD9788_79A_EVB.vi界面,其中标注了1、2、3三个位置。

其中1位置,我们在接入时钟后PLL那个指示灯没有亮,是不是代表9516内部锁相环没有锁定。

其他2,、3表示什么意思?

附件

結果