已回答假定已回答

ADF4113的射频输入端口阻抗匹配问题

robertsun 在 2013-11-4 詢問的問題
最後回覆由robertsun於2013-11-15提供

最近在调试ADF4113过程中,在MUX中可以看到REF对应在R count中的输出,但是看不到RF在N count中的输出。

并且N count输出是一些恒定脉冲,周期好像我测试的是400kHz,不过这个和count的参数有关。

现在怀疑是不是射频功率阻抗匹配没做好,RF耦合不到ADF4113芯片中去。不知道ADF4113对射频输入端的阻抗匹配有没有要求?

 

看ADF4113的datasheet中给出了一个S11参数的表格,但是好像datasheet后面的一些实例原理图上对这一端口的匹配也只是加了一个51欧的电阻,

包括AD 给的演化板上的原理图和PCB图也只是加了一个电阻和AC耦合用的电容。

 

不知道这个芯片的设计对pcb的要求高吗?需不需要做阻抗控制,我设计的频率大约在1Ghz?

結果