已回答假定已回答

急问 AD9779A输出power有问题

疑問者 在 2013-11-12 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2013-11-22提供

请问下ADI的各位,现在用ADI的AD6649+FPGA+AD9779A做数字方面设计,发现AD9779A输出有问题,给些解决问题的方案,谢谢


现象:FPGA 送出中心频25MHz带宽5MHz,数据格式为I/Q两路的信号分别给AD9779A的两个输入口,AD9779A内部滤波器模式选择了3/8 fdac 的模式,结果从AD9779A的信号输出得到75M的信号(这是我想要的信号),但输出power少了20dB(输入给-15dB,经由频谱分析仪量到却是-40dB),请问下这有可能是什么引起的。

 

DAC的配置:参考时钟100MHz,输入为复数输入(即两路都配置,一路进I信号,一路进Q信号),内部做8倍内插,FDAC/参考时钟=2

結果