已回答假定已回答

关于ADC转换器的AGND、DGND引脚的连接!

lgxmmm 在 2013-11-14 詢問的問題
最後回覆由zwm於2017-1-13提供

专家好,如题,通常在高精度ADC中,都会有AGND和DGND两个引脚,比如AD7194的6脚和22脚。在以往的设计中,基于控制器的数据采集系统要用到处理器其数字控制器的参考地平面也是DGND?

疑问如下:

1.ADC的AGND和DGND是一个地吗?这两个地是否要连接在一起,然后连接到系统的模拟地。

2.ADC的DGND与控制器的DGND是什么关系?

参考别人设计,有人将ADC的AGND和DGND连接到一起作为模拟地,有人将ADC的AGND连接到模拟地,将ADC的DGND和控制器的DGND连接到一起作为数字地使用。

这两种模式那种效果更好?

結果