已回答假定已回答

多片AD9238数据总线并联,分时读取可行吗?

Rambler201314 在 2013-11-18 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2013-11-25提供

请教各位高手:现打算用三片AD9238构建一个6通道高速采集系统,而FPGA的IO口有限,所以将三片AD9238数据总线并联,用FPGA控制各个ADC的OE引脚,分时读取数据有没有的问题?

另外,如果要使AD9238的输入量程变为+/-5V,采用什么方法比较好?

結果