已回答假定已回答

有个AD7266的问题请教

qd0090 在 2013-11-22 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2013-12-3提供

   在AD7266的手册中,这个产品的product highlight 提到:The AD7266 offers both a standard 0 V to VREF input range and a 2 × VREF input range.

   那么在3.3V VDD的情况下,使用内部2.5V基准,当我配置为 2 × VREF input range的模式时, 我的转换范围是否可以达到0~3.3V?(理论上可以达到0~5V,但是手册上注明输入不能超过VDD)我用单端模式(Single-Ended Input)。

   这么用的原因是,我有一个0.3~3.0的模拟电压需要转换,但是我板子上又没有超过3.3V的电压,所以不能使用VDD为5V的ADC。

   谢谢!

結果