已回答假定已回答

关于AD9627在使用上的一些疑问

zhaohb 在 2013-11-27 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2013-12-2提供

AD9627使用的问题:只使用一个通道是否也可行?

 

看手册的P43页关于0x05的说明,可以只选择一个通道作为输入?

 

如果是这样的情况,是不是另外一路的供电还是处于工作模式?只是没数据输出吗?

 

因为看电源模式寄存器0x08所列的只是全局性的模式设置,并不能指定某个通道进行关闭吧?

这样会对使用的ADC性能造成影响吗?

 

另外的问题是:

(1)ADC的性能的好坏是不是主要集中在:低抖动的输入时钟,稳定的基准参考?

(2)数据输出的缓冲级使用74avc244或者74avc245,孰优孰劣呢?

(3)“选择最高采样率的ADC(模/数转换器)并非好主意,因为这样会牺牲很多的数据分辨率”这句话应该怎么理解呢?

結果