已回答假定已回答

AD7195交流激励“建立时间”的问题

lqk_sc 在 2013-11-28 詢問的問題
最後回覆由lqk_sc於2013-12-2提供

Hi,All

 

          AD7195数据手册中讲,当选择Sinc(4)滤波(禁用斩波,禁用零延时),在通道切换或单个通道上进行转换且输入发生阶跃变化时,ADC建立时间为4/fadc。

          我的问题时,如果使用了AD7195的交流激励功能,其ADC建立时间怎样计算?交流激励会改变AD的输入信号极性,对两次转换结果求平均值。在单通道转换的情况下,交流激励改变一次输入信号极性是否就需要4/fadc的建立时间,每个完整的交流激励状态下的AD转换,是否就需要8/fadc的转换时间?

         使能斩波时,模拟输入信号会换向,一次斩波可以理解为需要两次换向,然后求平均值。但为什么一次斩波(Sinc(4)滤波)的建立时间为2/fadc?信号换向不就是理解成输入发生阶跃变化吗?那一次斩波的建立时间就应该为8/fadc?(与交流激励一至?)

          另外,如果使用的交流激励功能,是否就没有必有再使用斩波滤波了?因为斩波就是在ADC内部进行模拟输入引引脚连续换向。


Thanks & Best Regards

LQK

結果