已回答假定已回答

AD9266使用问题

jiazitao 在 2013-12-2 詢問的問題
最後回覆由yizi0000於2013-12-8提供


现在在使用AD9266-65M AD,有两个问题:1.手册上写的是模拟输入带宽为700M,但给出的性能指标都是最高输入200M时结果,我现在输入信号使用的是355M,性能如何,能否使用?2.ad9266是CMOS DDR数据输出,通过管脚配置成二进制补码形式,DDR数据送到fpga,fpga选用xilinx的XC6SLX75,fpga内部在ad9266输出的ad_dco时钟的上升沿和下降沿对ddr数据进行寄存接收,通过FPGA自带的chipscope在线逻辑分析仪,在线查看AD输出数据,波形不对,感觉是有些点数出来的值错误。怀疑过是ad送出的数据和时钟沿对的不好,也尝试把时钟添加延时,还是没有改善。

結果