ADIForum

[ADI微博问答精选]有关Delta-Sigma的ADC 的问题

ADIForum 員工 在 2013-12-4 建立的討論區

ADI微博网友@TaterLi根据使用体验,使用Delta-SigmaADC,切换后有两三个结果不可靠,使用SAR ADC却很好,但是SAR ADC却贵的要命.难道是因为SAR不用滤波器的建立时间?不可能吧.

 

 

ADI专家回答:Sigma-delta ADC内部的滤波器在通道切换时需要额外的建立时间,因此,通道切换时会发生您看到的现象。Sigma-delta ADC的优点是精度高,通常适用于低速/高精度信号的采集。如果对于速度有明确要求,sigma-delta无法满足的话,您可以使用SAR ADC. ADC新近发布的sigma-delta ADC AD717624位,吞吐率可以达到250KSPS

 

 

 

微博链接:http://weibo.com/2815457622/A25T8zltZ

結果