ADIForum

[ADI微博问答精选]DDS AD9910的四种工作调制模式是什么意思?

ADIForum 員工 在 2013-12-4 建立的討論區

ADI微博网友@咖啡不解困:DDS AD9910的四种工作调制模式是什么意思? 说是有 单频模式 数字斜坡模式 RAM模式 和并行模式 如果我想实现输出频率从0100K 应该用什么模式? @ADI亚德诺半导体

 

 

ADI专家回答:AD9910单音模式主要用于输出一个单频点;DRG模式用于自动扫描;并行模式可以通过并行端口快速进行频率相位和幅度的调制;RAM模式是事先将数据存入RAM中,由RAM提供调制数据。0~100K如果不需要自动扫频的话,用单音模式即可。

 

 


微博链接:http://weibo.com/1256859143/A0rAiEQnm

結果