已回答假定已回答

ADE7758 电能寄存器如何应用

wangmigooo 在 2013-12-12 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2013-12-16提供

来自网友的提问:

 

请教ADI公司的FAE和各位高手。

计划使用ADE7758来读取当前电压,电流,以及使用电能。目前已经成功读取VRMS和IRMS,VRMS准确度+-1V左右,电流+-0.2A左右,未经校准。但是读取电能寄存器WATTHR时有些疑问:

1. 电表中统计的有功电能?因此只需要读取ADE7758中的WATTHR?

2. 如何读取WATTHR?是否需要初始化ADE7758相关寄存器?三相四线接法下,总电能=AWTTHR+BWATTHR+CWATTHR?读出的WATTHR单位是什么?如何转换成度/KWH?

3. 如何验证自己读取是否正确?比如,当前读取三项的VRMS都是240V,AIRMS是2A,BIRMS是0.2A,CIRMS是0.9A(这些经过万用表和钳表验证过是正确的),发电5分钟,那么实际电能是如何计算的?计算公式是否如下?

W = (((AVRMS*AIRMS + BVRMS*BIRMS + CVRMS*CIRMS))/1000)*(5/60)*(cos 120°),单位KWH。

这样计算出来W = 0.031 KWH

4. 校准,是为了做得更精准,如果不校准,那么也可以得到跟理论值差不多的有功电能?

 

WATTHR,VARHR,VAHR都是采样的芯片的输入Vxp和Ixp,这个读出来的寄存器的值是不是要跟输入信号(vxp和Ixp)与真实的V,I输入的比例扯上关系?

結果